無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
Windows 98プリインストールのパソコンに、HSB6000のドライバソフトをインストールした後、新規にWindows 98に収納されている各種周辺機器のドライバをインストールする際や、起動ディスクを作成する際に、下記のようにWindows 98のCD-ROMが要求されます。しかし、Windows 98プリインストールのパソコンには、Windows 98のCD-ROMが添付されていませんが、どうしたら良いですか。
対象機種 HSB6000
その場合は、上記画面の[OK]をクリックし、「ファイルのコピー」のダイアログ(ドライバのインストールの場合)または「アプリケーションの追加と削除のプロパティ」のダイアログ(起動ディスク作成の場合)を表示させてください。次に、表示させたダイアログ画面中の[ファイルのコピー元]に、
「c:¥Windows¥Options¥Cabs」を入力して、[OK]をクリックしてください。