無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
Windows2000でインストールできない。どうしたらいいでしょうか。
対象機種 HSB6000
スキャナのUSBケーブルはパソコンに接続したまま以下の手順で再インストールをお試し下さい。
フォルダオプションの設定
1.[スタート]->[コントロールパネル]->[フォルダオプション]の順に開いて下さい。
(フォルダオプションがない場合はコントロールパネル画面左上の「クラシック表示に切り替える」をクリックします)
2.[表示]タブをクリックして、画面を切り替えて下さい[すべてのファイルとフォルダを表示する]にチェックを入れて下さい。[登録されているファイルの拡張子表示しない]のチェックを外して下さい。
3.[適用]->[OK]の順にボタンをクリックして下さい。
デバイスの削除
1.[システム]を開いて上のタブから[ハードウェア]を選択します。その中のデバイスマネージャーを開いて下さい。
イメージングデバイス箇所から!か?マークの付いた項目がありましたら削除します。
同じくUSBコントローラーの箇所も確認頂きまして!か?マークの付いたOMRONのHSB6000(もしくはUSB DEVICE)項目がありましたら削除します。また、「OMRON Scanner」も削除します。
2.コントロールパネルの[アプリケーションの追加と削除]から、OMRONスキャナドライバを削除します。削除終わりましたら画面を全てじて USBケーブルを抜いて下さい。
ファイルの削除
1.[スタート]->[検索]->の順に開いて下さい。何を検索しますか?と言う項目の中から[ファイルとフォルダすべて]を選択して下しさい。
2.[ファイル名のすべてまたは一部]に以下にご紹介するファイル名を入力して検索を行います。
[ファイル名のすべてまたは一部]に、
PV8630
と入力して下さい。[探す場所]は参照から、[マイコンピュータ]->[ローカルディスク(C)]->[WINDOWS]->[inf]の順に、INF を選択して下さい。[検索開始]ボタンをクリックして、検索をして下さい。ウィンドウ右の「検索結果」に表示されましたファイルを右ボタンでクリックして、「削除」をえらんで下さい。[ファイル削除の確認]ダイヤログが
表示されましたら、 [はい]ボタンをクリックして削除して下さい。
続きまして「新しい検索を開始する」選んだ後に上の手順を繰り返し以下のファイルを検索します
PVUSD
と入力して下さい。
[検索開始]ボタンをクリックして、検索をして下さい。ウィンドウ右の「検索結果」に表示されましたファイルを右ボタンでクリックして、「削除」をえらんで下さい。
[ファイル削除の確認]ダイヤログが表示されましたら、 [はい]ボタンをクリックして削除して下さい。
続きまして「新しい検索を開始する」選んだ後に上の手順を繰り返し以下のファイルを検索します[ファイル名のすべてまたは一部]に
oem
と入力します。
[ファイルに含まれる単語または句]に
omron
と入力します。[検索開始]ボタンを押して下さい。
oem(数字).inf という名前のファイルが出てきましたら、数字をメモして(例:oem8.inf)下さい。出てこない場合は手順 5にお進み下さい。
[含まれる文字列]から omron を消します。[ファイル名のすべてまたは一部]に先ほどメモして頂いたoem(数字)を入力します。[検索開始]ボタンを押します。
[oem?.inf]と[oem?.pnf]が対で存在しますので、削除します。
検索の画面を閉じて下さい。
3.[マイコンピュータ]->[ローカルドライブ(C:)]->[Windows]->[TWAIN_32]の順番にダブルクリックで開きます。その中にございます OMRON フォルダ
ごと削除します。
4.これで、パソコンを再起動しMacafeeやNortpnなどのアンチウィルスソフトを終了し、Setup.exeを起動してスキャナドライバを再度インストールします。