無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
ステータス画面の「時刻情報」が「01/01/1970」と表示されています。時刻設定を修正する方法を教えてください。
対象機種 MA800R
MA800RはSNTPクライアントとして、インターネット上のNTPサーバーから現在時刻を入手し修正を行います。一度、インターネットに接続すれば現在の正常な時刻を表示するようになりますので、特に設定は必要ありません。設置後や電源を入れ直した際には、インターネットに接続するまで、初期値の「01/01/1970」が表示されます。
また、ファームウェアのVer1.02Aでは、NTPサーバアドレスを手動で入力できる機能が追加されました。
[高度な設定]-[システム]-[時間設定]で、NTPサーバを指定するか、手動で時刻を入力してください。
推奨するNTPサーバは「210.173.160.87」です。(NTPサーバ「210.173.160.87」は、独立行政法人通信研究所とNTT、IIJ、インターネットマルチフィールド株式会社が公開している試行サービスのNTPサーバ「ntp3.jst.mfeed.ad.jp」です。)
※上記NTPサーバ以外にもご自由に設定することができます。