FAQ
デバイスマネージャを確認すると[不明なデバイス]や、[その他のデバイス]、もしくは[OMRON・・・」の左側に[?][!][×]などのマークがついています。【WindowsXP/2000】
ADSLモデムが正しく認識されていません。以下の手順を行ってください。
- 1.
- [スタート]-[コントロールパネル]-[システム]-[ハードウエア]タブをクリックし、[デバイスマネージャ]を開きます。
- 2.
- 一覧の中に黄色の[!][?]マークや赤[X]マーク、[その他のデバイス]や[不明なデバイス]として認識しているものを削除します。
- 3.
- 同じくデバイスマネージャの一覧の[ネットワークアダプタ]の前の[+]マークをクリックします。
[OMRON ADSL・・・・]と表示されている場合、右クリックして削除します。
- 4.
- 全て削除が完了しましたら、画面右上「X」をクリックし、画面を閉じてください。
- 5.
- パソコンからUSBケーブルを抜いてください。以上でアンインストール(削除)が完了しました。再度、インストールをお試しください。
▲上へ戻る