無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
ステータスやログの時刻が「2000-01-01」と表示されている。時刻設定を修正方法を教えてください。
対象機種 MR104DV、MR104X、MR104XP
[高度な設定]-[セキュリティ]-[ログ]画面の[NTPサーバ]に利用するNTPサーバのIPアドレスを設定してください。推奨するNTPサーバは「210.173.160.87」です。(NTPサーバ「210.173.160.87」は、独立行政法人通信研究所とNTT、IIJ、インターネットマルチフィールド株式会社が公開している試行サービスのNTPサーバ「ntp3.jst.mfeed.ad.jp」です。)
※上記NTPサーバ以外にもご自由に設定することができます。