無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
http://192.168.0.1のブロードバンドルータ設定画面が開けません。どうしたらいいですか。【Windows2000】
対象機種MR104F
上記お試しいただいても(http://192.168.0.1)ブロードバンドルータ設定画面が表示されない場合、以下をお試しいただいた後、再度ご確認ください。
・ 履歴のクリア
(1)Internet Explorerのアイコンを右クリックして[プロパティ]をクリックします。
(2)[全般]タブにて以下の項目を確認してください。
"インターネット一時ファイル" 欄
"履歴" 欄
(3)[OK]ですべての画面を閉じてください。
・ LANケーブルを変更する。
・ LANケーブルの接続を、ルータの別のLANポートに変更する。
・ HUBを使用している場合、HUBを外しルータに直接LANケーブルを接続する。
・ パソコンの電源を切り、ルータの電源も10秒以上切ってから再度、ルータ、パソコンを起動する。
・ ルータをリセットする。