無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
NTTフレッツ・ISDNに対応しているか。
対象機種 ターミナルアダプタ全機種
NTTフレッツ・ISDNでの動作確認状況を掲載しました。
詳しくは以下をご覧ください。
NTT「フレッツ・ISDN」の対応状況については、以下をご覧ください。
設定の際は次の点にご注意下さい。
・プロバイダのユーザIDをフルドメインで入力する。 ・アクセスポイントの電話番号をフレッツISDN用の番号に変更する。 ・ターミナルアダプターの通信速度を「同期64K」に設定する。 |
また、設定方法は以下をご覧ください。
接続ID(または接続アカウント)、接続パスワード、接続先の電話番号を変えてください。
現在の設定 | フレッツISDNのときの設定 | |
---|---|---|
接続ID アカウント |
omr0001(例) | omr0001@omron.ne.jp(例) |
接続パスワード | omron(例) | omron(変更ありません) |
電話番号 | プロバイダのアクセスポイント | 1861492 |
※詳しくはご契約のプロバイダの資料とNTTの資料をご参照ください。
これらを変更しても接続できない場合は、以下の設定を行ってください。
1.[マイコンピュータ]→[ダイヤルアップネットワーク]の順にダブルクリックしてください。
2.[接続先のアイコン]を右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
3.[市外局番とダイヤルのプロパティを使う]のチェックボックスのチェックを外します。
4.[OK]を何度かクリックし、デスクトップの画面に戻ってください。
5.ターミナルアダプタ用の簡単設定ユーティリティを起動します。
起動方法はターミナルアダプタの取扱説明書をご参照ください。
6.起動したら、[データポート]をクリックします。
7.[電話番号]欄に、ターミナルアダプタに接続したISDN回線の電話番号をハイフン(−)をつけずに、入力します。
(例)ターミナルアダプタに接続したISDN回線の電話番号が、01−2345−6789の場合は、0123456789と入力します。
(注)ここで入力する番号は、NTTから通知された接続先の電話番号ではありません。
8.[切断タイマ]を"0"分に変更します。
9.[設定]または[閉じる]をクリックします。すると、簡単設定ユーティリティの初期画面に戻ります。
10.[終了]をクリックし、保存して終了します。