無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
iナンバーの設定方法を知りたい。
対象機種 MT128B2-D
iナンバーを使用するには、まず本体のバージョンアップを行ってください。
→ バージョンアップについてはオムロン電子機器カスタマサポートセンタへお問い合わせください。
契約者回線番号をTELAポートに、iナンバーをTELBポートに接続した場合の設定方法です。
※NTTと「iナンバーサービス」のご契約が必要です。
※iナンバーを使用するには、本体のバージョンアップが必要です。<こちら>から
ファームウェアをダウンロードし、本体のバージョンアップを行ってください。
設定には2つの方法があります。いずれかの方法で、設定を行ってください。
【電話機からの設定方法】
接続されている電話機のボタンを使って設定する方法です。
1. TELAポートに接続された電話機の親機の受話器を上げて下さい -> ツー音がします。
2. [*][1][2][8]とボタンを押します -> ツ・ツ・ツ・ツー音がします。
3. [2][1][*][1][*][*]とボタンを押します -> ツ・ツ・ツ音がします。
4. [2][2][*][1][*][*]とボタンを押します -> ツ・ツ・ツ音がします。
5. [2][3][*][2][*][*]とボタンを押します -> ツ・ツ・ツ音がします。
6. [1][0][*][契約者回線番号][*][*]とボタンを押します
-> ツ・ツ・ツ音がします。
(契約者回線番号は市外局番から入力して下さい)
7. [#][*][#]とボタンを押します -> ツ・ツ・ツ・ツー音がします。
8. 受話器を下ろします。
9. TELBポートに接続された電話機の親機の受話器を上げて下さい
-> ツー音がします。
10. [*][1][2][8]とボタンを押します -> ツ・ツ・ツ・ツー音がします。
11. [1][0][*][iナンバーの番号][*][*]とボタンを押します
-> ツ・ツ・ツ音がします。
(iナンバーの番号は市外局番から入力して下さい)
12. [#][*][#]とボタンを押します -> ツ・ツ・ツ・ツー音がします。
13. 受話器を下ろします。
【簡単設定ユーティリティからの設定方法】
パソコンを使用し、付属の「簡単設定ユーティリティ」から設定する方法です。
1. 簡単設定ユーティリティを起動します。
2. メニューバーの「設定」から「アナログ通信」をクリックします。
3.「グローバル着信設定」欄から「両方のポートを呼出す」を選択します。
4.「各ポートの電話番号の登録」欄の「アナログAポート」のアドレス欄に契約者回線番号を、「アナログBポート」のアドレス欄にiナンバーを市外局番から半角で「-」なしで入力して下さい。
5.「閉じる」をクリックします。
6. メニューバーの「ファイル」から「ターミナルモード」を選択して下さい。
7. ターミナルモードの画面に以下のコマンドを入力します。
at$i=1 Enterキーを押します -> OKと表示されます。
at$i11 Enterキーを押します -> OKと表示されます。
at$i22 Enterキーを押します -> OKと表示されます。
8. メニューバーの「ファイル」から「終了」を選択し、設定を保存して終了します。