無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
ダイアルインの設定方法を知りたい。
対象機種 MT128B2-D
契約者回線番号をTELAポートに、ダイアルインをTELBポートに接続した場合の設定方法です。
※NTTと「ダイアルインサービス」のご契約が必要です。
設定には2つの方法があります。いずれかの方法で、設定を行ってください。
【電話機からの設定方法】
接続されている電話機のボタンを使って設定する方法です。
1. TELAポートに接続された電話機の親機の受話器を上げて下さい -> ツー音がします。
2. [*][1][2][8]とボタンを押して下さい-> ツ・ツ・ツ・ツー音がします。
3. [0][0][*][0][*][*]とボタンを押して下さい-> ツ・ツ・ツ音がします。
4. [1][0][*][契約者回線番号][*][*]とボタンを押して下さい-> ツ・ツ・ツ音がします。
(契約者回線番号は市外局番から入力して下さい)
5. [#][*][#]とボタンを押して下さい-> ツ・ツ・ツ・ツー音がします。
6. 受話器を下ろして下さい。
7. TELBポートに接続された電話機の親機の受話器を上げて下さい-> ツー音がします。
8. [*][1][2][8]とボタンを押して下さい-> ツ・ツ・ツ・ツー音がします。
9. [1][0][*][ダイアルイン番号][*][*]とボタンを押して下さい-> ツ・ツ・ツ音がします。
(ダイアルインの番号は市外局番から入力して下さい)
10. [#][*][#]とボタンを押して下さい-> ツ・ツ・ツ・ツー音がします。
11. 受話器を下ろして下さい。
【簡単設定ユーティリティからの設定方法】
パソコンを使用し、付属の「簡単設定ユーティリティ」から設定する方法です。
1. 簡単設定ユーティリティを起動します。
2.「アナログポート」をクリックします。
3.「グローバル着信設定」欄から「Aポートを呼出す」を選択して下さい。
4.「閉じる」をクリックします。
5.「電話番号の登録」の「アナログAポート」のアドレス欄に契約者回線番号を、「アナログBポート」のアドレス欄にダイヤルインの番号を、半角で市外局番から「-」なしで入力して下さい。
6.「閉じる」をクリックします。
7. メニューバーの「ファイル」から「終了」を選択し、設定を保存して終了します。