無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
Windows2000にMT128SDU3のドライバをインストール中、「デバイスをインストール中にエラーが発生しました。関数ドライバがこのデバイスインスタンスに指定されなかったためインストールが失敗しました」というメッセージが表示され、インストールができない。
対象機種 MT128SDU3
以下の手順でドライバをアンインストール後、再インストールを行ってください。
なお添付CD-ROMはパソコンから取り出して頂きまして、MT128SDU3とパソコンをUSBケーブルで接続して以下の手順をお試し下さい。
《フォルダオプションの設定》
1. [スタート]->[設定]->[コントロールパネル]->[フォルダオプション]の順に開いて下さい。
2. [表示]タブをクリックして、画面を切り替えて下さい。
3. [すべてのファイルとフォルダを表示する]にチェックを入れ、[適用]->[OK]の順にボタンを
クリックして下さい。
《デバイスの削除》
1. [スタート]->[設定]->[コントロールパネル]->[システム]の順に開いて下さい。
2. [ハードウェア]タブをクリックしてウィンドウを切り替えて下さい。
3. [デバイスマネージャ]ボタンをクリックして下さい。
4. [USBコントローラ][その他のデバイス][モデム]に
以下があれば右クリックし削除して下さい。
[USB Device]もしくは[MT128SDU3]が付いた名前のデバイス
5. ウィンドウ右のバツボタンをクリックしてウィンドウを閉じて下さい。
《アンインストーラでの削除》
1. [マイコンピュータ]を開いて頂き、「MT128SDU3」アイコンを右ボタンでクリックして下さい。
「開く」を左ボタンでクリックして下さい。
「DRIVER」->「W2K」の順にフォルダを開いて下さい。
2. ft2kunin.exe をダブルクリックして起動して下さい。
[OK]ボタンをクリックして下さい。[Finish]ボタンをクリックして下さい。
《ファイルの削除》
Windows2000をインストールしているドライブをC:ドライブとしてご説明します。
1.[スタート]->[検索]->[ファイルやフォルダ]の順に開いて下さい。
2.ファイルまたはフォルダの名前」に、下記のファイルを
1つずつ半角で入力て、3-1.から5.の操作を行って下さい。
omroncom
omrports
ftcomms
ftdiunin
ftsenum
ftserial
3-1.「探す場所」を以下の手順で指定して下さい。
-2.「ローカルハードドライブ」右のボタンをクリックして、「参照」をクリックして下さい。
-3. [マイコンピュータ]->[ローカルディスク(C:)]->[WINNT]の順にクリックして、
[OK]ボタンをクリックして下さい。
Windows95/98からのバージョンアップのWin 2000の場合は[WINNT]ではなく[Windows]でお試し下さい。
4. [検索開始]ボタンをクリックして下さい。
5. 検索結果で表示されたファイルがあれば削除(ごみ箱に移動)して下さい。
《oemファイルの削除》
1.「ファイルまたはフォルダの名前」に、oem と入力して下さい。
「含まれる文字列」に、omron を入力して下さい。
「探す場所」は、同様にお願い致します。
[検索開始]ボタンをクリックして、検索を行って下さい。
「oemX.inf」(Xは数字が入ります)というファイルが見つかりましたら、項目2.を続けてお試し下さい。ファイルが見つからない場合は、ここで終了して下さい。
2.「ファイルまたはフォルダの名前」に、oem*
(例えば、oem4など)と入力して下さい。
「含まれる文字列」は空欄にして下さい。
「探す場所」は同様にお願い致します。
[検索開始]ボタンをクリックして、検索を行って下さい。
「oemX.inf」と「oemX.PNF」の2種類見つかります。
この2つのファイルを削除して下さい。
Xが複数見つかる場合は同様に削除して下さい。
《アプリケーションの追加と削除》
1. [スタート]->[設定]->[コントロールパネル]->[アプリケーションの追加と削除]の順で開いて下さい。
2.「OMRON USB-to-Serial Converter Drivers」が付いた名前のものがある場合は、[変更/削除]をクリックして下さい。表示がない場合は、[閉じる]をクリックして閉じて下さい。
3.「アプリケーションの追加と削除」を閉じて下さい。
以上でアンインストールが終了しました。
MT128SDU3とパソコンをつなぐUSBケーブルを外して頂きまして、添付CD-ROMを取り出して頂きました後に、パソコンを終了して下さい。
MT128SDU3の電源コンセントを抜いて、30秒時間を置いてから差し直して下さい。
パソコンを起動して下さい。
起動後、添付CD-ROMをパソコンに挿入して、インストールをお願い致します。
なおCD-ROMのVer.によってインストール方法が変わります。
以下をご参照の上、再インストールをお願い致します。
Ver1.10の場合 -> 通常通り、CD-ROMでの自動インストールをお願い致します。
Ver1.00の場合 -> 手動でのインストールをお願い致します。