無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
ワイヤレスアダプタを増設した。設定はどうしたらよいか。
対象機種 MT128WR、MT128WU、MT128WR2
増設するパソコンに「設定ソフト」のインストールを行います。
【設定用ソフトのインストール】
追加でご購入頂いた[MW640RS]に添付のCD-ROMを使用します。
2台のパソコンに、それぞれインストールして下さい。
1.MW640Rに付属のCDROMをパソコンに挿入して下さい。
2.CD-ROMの画面が起動する場合には右上の×印で閉じて下さい。
3.マイコンピューターをダブルクリックで開き、その中のCD-ROMドライブのアイコンを右でクリックして下さい。メニューの中から開くをクリックし、CD-ROMの中身を表示して下さい。
4.[SETUP.EXE]のアイコンをダブルクリックして下さい。
5.開いた画面(ようこそという画面)で[次へ]をクリックして下さい。
6.[次へ]をクリックして下さい。
7.[次へ]をクリックして下さい。
8.[次へ]をクリックして下さい。
9.セットアップ完了画面が表示されますので、[完了]ボタンをクリックして下さい。
【Dipスイッチの設定】
あらかじめパソコンのパソコンの電源、ワイヤレスアダプタの電源を切っておいて下さい。
1.3台のMW640RSを1箇所に集めて下さい。MW640RSにはまだ電源は入れないで下さい。
2.1台のMW640RSを[親]に決めます。
パソコンに接続するMW640RSを[親]にします。仮にMW640RS㈰と呼びます。
3.MW640RS㈰のDipスイッチの[1]をONにして下さい。
4.パソコンとMW640RS㈰を添付のパソコン用ケーブルでつなぎ、MW640RS㈰の電源を入れて下さい。
5.MW640RS㈰をつなげたパソコンの電源を入れて下さい。このパソコンを仮にパソコン㈰と呼びます。
MW640RS㈰の電源ランプが点灯することを確認して下さい。
6.パソコン㈰が起動したら、以下の順で設定ソフトを起動して下さい。
[スタート]->[プログラム]->[VIAGGIOWireless]->[VIAGGIOWireless](WinXPの場合は[すべてのプログラム]です)
画面右下のタスクバーに、ワイヤレスアダプタの形のアイコンが表示されることをご確認下さい。
7.画面右下のワイヤレスアダプタの形のアイコンを
右クリックし、[暗証番号設定]をクリックして下さい。
8.[暗証番号設定]の画面で[暗証番号]の欄に12桁の暗証番号を入力し、[設定]をクリックして下さい。
・暗証番号はお客様の任意の数字や記号を入力します。
・暗証番号には0〜9、a〜f、A〜Fを使用して下さい。
*、!、?などの記号は使用できません。
9.[暗証番号を設定しました]という画面を[OK]で閉じて下さい。
10.MW640RS㈰の約50センチ以内に他2台のMW640RSを置いて下さい。仮にMW640RS㈪、㈫と呼びます。
11.MW640RS㈪、㈫のDipスイッチ[2][4][8]をONにして、電源を入れて下さい。
12.パソコン㈰の[暗証番号設定]画面で[転送]をクリックして下さい。
13.[ブロードキャストを行いました..]というメッセージが表示されたら[OK]をクリックし、MW640RS㈪、㈫の[接続]ランプが消灯していることを確認して下さい。
14.[暗証番号設定]画面で[閉じる]をクリックして下さい。
15.MW640RS㈪をもう1台のパソコンに添付のパソコン用ケーブルで、MW640RS㈫をMT128S-D/Rにターミナルアダプタ添付のケーブルで、それぞれ接続して下さい。
16.接続したら、MW640RS㈪、㈫の設定スイッチを変更します。
MW640RS㈪のDipスイッチ[2]をONに、MW640RS㈫のDipスイッチ[6]をONにして下さい。
【ターミナルアダプタのドライバのインストール】
既にMT128WR/MT128WU/MT128WR2のセットで使用していたパソコンにはインストールは不要です。新たに増設するパソコンのみにインストールをお願い致します。
MT128WR/MT128WU/MT128WR2に添付のCD-ROMをパソコンに挿入し、ドライバのインストールを行ってください。