無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
設定したのに[接続]ランプが点灯しません。
対象機種 MT128WU、MW640U
[接続]ランプが点灯しない場合は、パソコン用ワイヤレスアダプタで以下の操作をお願いします。
1.ワイヤレスアダプタの電源を切ります。USBケーブルをパソコンから抜きます。
2.設定スイッチをすべてOFFにします。
3.ワイヤレスアダプタの電源を入れます。 USBケーブルをパソコンにつなぎます。
4.設定スイッチ[1][6][8]をONにします。
5.設定スイッチ[6]のみOFFに戻します。
6.ワイヤレスアダプタの電源を切ります。USBケーブルをパソコンから抜きます。
7.リセット完了です。取扱説明書に従い、再度ワイヤレスアダプタの設定を行ってください。