無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
ME5614U2をWindows2000にインストールしている途中、 「ファイルが必要(不明)上のファイル'ccport.sys'が必要です。ファイルの格納場所へのパスを入力して、[OK]をクリックしてください。」というメッセージが表示され、インストールができない。
対象機種 ME5614U2
Windows 98SEまたはWindowsMe用のドライバがインストールされていると、発生する現象です。そのため、インストールされているドライバをアンインストールする必要があります。
以下の手順でドライバをアンインストールし、その後、再度インストールしてください。
《準備》
1.CD-ROMをパソコンから取り出してください。
2.ME5614U2とパソコンをUSBケーブルで接続してください。
《フォルダオプションの設定》
1.[スタート]->[設定]->[コントロールパネル]->
[フォルダオプション]の順に開いてください。
2.[表示]タブをクリックして、画面を切り替えてください。
3.[すべてのファイルとフォルダを表示する]にチェックを入れ、
[適用]->[OK]の順にクリックしてください。
《デバイスの削除》
1.[スタート]->[設定]->[コントロールパネル]->[システム]の順に開いてください。
2.[ハードウェア]タブをクリックしてウィンドウを切り替えてください。
3.[デバイスマネージャ]ボタンをクリックしてください。
4.[USBコントローラ]、[その他のデバイス]、[モデム]に
以下の項目があれば、項目名をマウスで右クリックし、
削除してください。
・[USB Device]もしくは[ME5614U2]がついた名前のデバイス
5.ウィンドウ右上の×をクリックし、ウィンドウを閉じてください。
《ファイルの削除》
次の手順は、Windows2000がインストールされているドライブが
Cドライブの場合の例です。
Cドライブ以外の場合は、ドライブ名を読み替えてください。
1.[スタート]->[検索]->[ファイルやフォルダ]の順で開いてください。
2.[ファイルまたはフォルダの名前]に、以下のファイル名を
1つずつ半角で入力し、3.から5.の操作を行ってください。
CCPORT.SYS
SCMCDC98.INF
SCMUSB98.INF
WDMMDMLD.VXD
3.[探す場所]を以下の手順で指定してください。
(1)[ローカルハードドライブ]右のボタンをクリックして、
[参照]をクリックしてください。
(2)[マイコンピュータ]->[ローカルディスク(C:)]->[WINNT]の
順にクリックし、[OK]ボタンをクリックしてください。
Windows95またはWindows 98からWindows2000にバージョンアップされている場合は、
[WINNT]ではなく[Windows]をクリックして、お試しください。
4.[検索開始]ボタンをクリックしてください。
5.検索結果で表示されたファイルがあれば、削除(ごみ箱に移動)してください。
《oemファイルの削除》
1.[ファイルまたはフォルダの名前]に、oem と入力してください。
2.[含まれる文字列]に、ME5614U2 と入力してください。
3.[探す場所]は、《ファイルの削除》の3項と同じ方法で
入力してください。
4.[検索開始]ボタンをクリックして、検索を行ってください。
5.[oemX.inf](Xには数字が入ります)というファイルが
見つかったら手順6へ進んでください。
ファイルが見つからない場合は、《アプリケーションの追加と削除》へ
進んでください。
6.[ファイルまたはフォルダの名前]に、oemX (例えば、oem4など)と
入力してください。
7.[含まれる文字列]は、空欄にしてください。
8.[探す場所]は、《ファイルの削除》の3項と同じ方法で
入力してください。
9.[検索開始]ボタンをクリックして、検索を行ってください。
10.[oemX.inf]と[oemX.PNF]の2種類見つかります。
この2つのファイルを削除してください。
複数のファイルが見つかった場合は、見つかったファイルを全て
削除してください。
《アプリケーションの追加と削除》
1.[スタート]->[設定]->[コントロールパネル]->[アプリケーションの追加と削除]
の順で開いてください。
2."OMRON"が付いた名前のものがある場合は、[変更/削除]をクリックし、
削除してください。 表示がない場合は、手順3に進んでください。
3.[アプリケーションの追加と削除]を閉じてください。
以上でアンインストールは終了です。
ME5614U2とパソコンをつなぐUSBケーブルを外し、パソコンを再起動してください。
再起動後、取扱説明書の「セットアップをする」の《Windows2000の場合》を
参照いただき、ドライバを再インストールしてください。