無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
アンインストール(削除)方法 : Windows2000
対象機種 ME5614CG2、ME5614CG、ME5614LG
1.[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[ハードウェアの追加と削除]を開き、[次へ]をクリックします。
2.[デバイスの取り外し]を選択し、[次へ]をクリックします。
3.「デバイスの削除」を選択し、[次へ]をクリックします。
4削除するデバイスで[OMRON ME5614CG2 Fax+Date Modem」を選択し、[次へ]をクリックします。
5. [はい、このデバイスを削除します]を選択し、[次へ]をクリックします。
6.[選択されたデバイスは正常に削除されました]と表示されます。[完了]をクリックします。
7.付属のCD-ROMをセットしてください。
8.[スタート]-[ファイル名を指定して実行]-名前欄に[D:WIN2000XP¥setup.exe]と入力し[OK]をクリックします。(ここではDドライブをCD-ROMドライブをしていますが、ご利用のパソコンによってドライブ名は異なります。
9.[次へ]をクリックします。
10.[削除]を選択し、[次へ]をクリックします。
11.[削除]-[完了]をクリックします。
12..[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[システム]-[ハードウェア]-[デバイスマネージャ]を開きます。
13.デバイスマネージャ上に「?」「!」「×」などのマークがついた、「OMRON〜」や「不明なデバイス」「その他のデバイス」の項目があったら、右クリックし、削除を選択して下さい。以上でアンインストール(削除)は完了です。