無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
エラー630 モデムが正しく応答していません。またはコンピュータはモデムからの応答を受信しません。と表示され、インターネットに接続できない。
対象機種 モデム全般
1.[スタート]-([設定])-[コントロールパネル]を開き、[モデム]もしくは
[電話とモデムのオプション]を開きます。
2.Windows2000/XPの場合、[モデム]タブの[OMRON ME5614・・・]を
クリックし、[プロパティ]をクリックします。[診断]タブから[モデムの照会]を
クリックします。
Windows 98/MEの場合、[検出結果]タブの中の[OMRON ME5614・・・]の
左に表示されている[COM○]の字をクリックし[詳細(情報)]をクリックします。
3.コマンドの[ATI3もしくは4]の欄に[OMRON・・・]と表示されていることが確認
できましたら[OK]をクリックし、デスクトップ画面に戻ります。[OMRON・・・]が
表示されない場合には正しくモデムが動作していません。モデムの電源を切り、
30秒ほどしてから再度電源をいれ、上記1〜3を再度お試しください。
改善しない場合にはアンインストール(削除)後に再インストールをお願い
致します。
4.[スタート]-[接続]-[接続用のダイヤルアップアイコン]を右クリックし[プロパティ]
をクリックします。[接続方法(モデムの選択)]欄で、[OMRON ME5614・・・]
だけが選択されていることを確認してください。